This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:关于 MSP432P4中的电流消耗?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623328/msp432p401m-about-current-consumption-in-msp432p4

器件型号:MSP432P401M

MSP432P4仅启用32kHz、流耗为0.9uA。
但是、当启用计时器 A 并拉取32KHz 时、电流消耗会增加到730uA、我认为这不是正常情况、但无法找到原因? 请你交给我吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您尝试进入哪种 LPM 模式? LPM3??

    进入 LPM3的条件之一是 PCM 检查当前时钟设置以确定是否有任何未处理的时钟
    在 LPM3模式下不支持时钟请求、在这种情况下、计时器 A 将阻止器件进入 LPM3。

    BTW、只有 RTC 和 WDT 在 LPM3上可用。

    希望这对您有所帮助。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢您的支持。 我已关闭此案例。

    BR
    Kelly