This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6 Σ-Δ 评估

Guru**** 2382990 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PEU128, EVM430-F6736, EVM430-F67641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623618/msp430f6-sigma-delta-evaluation

主题中讨论的其他器件:EVM430-F67641EVM430-F6779MSP-TS430PZ100BMSP-TS430PEU128EVM430-F6736

我对使用集成式 MSP430 24位 Σ-Δ ADC (MSP430F67xx 系列)感兴趣。
但是、我找不到适用于该系列的 LaunchPad 或实验板、仅适用于 MSP430F5xxx 系列。

我是否可以为感兴趣的系列购买任何评估板?
或者至少有一些参考设计可用于推出我自己的评估板、并提供建议、以使24位 Σ-Δ ADC 达到最高精度(包括 PCB 布线注意事项)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以购买 MSP-TS430PZ100B 或 MSP-TS430PEU128目标板来开始评估这些器件、或者如果您对电子计量应用感兴趣、那么还需要考虑其他几个 EVM (EVM430-F6779、EVM430-F6736或 EVM430-F67641等)。

    此致、
    Ryan