This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:TIDM-hrttransmitter 参考设计发生了什么变化?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00647, TIDA-00666, MSP-EXP430FR5969, DAC161S997EVM, TIDA-00648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623575/msp430fr5969-what-happened-to-tidm-hrttransmitter-reference-design

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:TIDA-00647TIDA-00666MSP-EXP430FR5969DAC161S997EVMTIDA-00648

您好!

许多有关 基于 MSP4305969 MCU (TIDM-HRTTRANSMITTER)的 HART 和4-20mA 变送器参考设计  的参考设计分散在 TI 网站上、但所有链接和搜索尝试都以"找不到页面..."结尾。 有人知道、该参考设计发生了什么情况?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、

    遗憾的是、由于支持和法律问题的减少、TI 参考设计不再提供。 不过、您还可以使用其他几个参考文献:MSP-EXP430FR5969、TIDA-00648、TIDA-00647、DAC161S997EVM 和 TIDA-00666等等。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、感谢您的宝贵回应!

    Piotr