This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67751A:XT1BYPASS 未被置位、而是使用振荡器作为输入

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623492/msp430f67751a-xt1bypass-is-not-set-but-used-oscillator-as-input

器件型号:MSP430F67751A

您好!

我没有设置 XT1BYPASS。 但我使用了一个方波振荡器作为 XIN 的输入

微控制器工作正常。

这是错误的

此致

Subbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Subbu、您好!
    您似乎正在使用外部信号发生器为 MCU 供电。 建议您设置 XT1BYPASS 并将信号发生器和 MCU 的接地端连接起来。 如果您不这样做、可能会导致问题。 有关 XT1的更多详细信息、您可以查看数据表。 www.ti.com/.../msp430f67751a.pdf

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hi Cash Hao
    谢谢。 我使用的是 HCMOS TCXO 32kHz
    此致
    Subbu