This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IAR 更新:IAR 版本7.10.4的奇怪消息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622913/iar-update-strange-message-with-iar-version-7-10-4

器件型号:IAR 更新
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

大家早上好!

今天早上、当我尝试使用 IAR 进行汇编代码调试时、编译器会向我显示以下消息:

"您的代码太大。 此 IAR 版本的代码限制为8192字节。"

这是第一次发生这种情况(我在 IAR 工作了很多年)、我真的不知道原因。

我正在使用 MSPFR5972处理器。

有人能帮我解决这个问题吗?

感谢您的关注、

此致

Luigi Quaglia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luigi、

    您使用的是 IAR Embedded Workbench 的免费版本、该版本具有8KB 代码限制。 编译器已编译您的代码超过允许的限制、因此不允许您将映像加载到 MSP430中。 您需要获取标准版本的许可证或切换到 CCStudio v7.2、CCStudio v7.2是免费提供的、没有大小限制。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    IAR 工具对用 C 语言编写的代码有8KB 的大小限制。对用汇编语言编写的器件应该没有限制。

    要尝试了解问题是什么、您能否回答一些问题:

    -系统的哪个部分发出错误? (编译器、汇编器、链接器或调试器?) 错误消息的副本将很好。

    -您的应用程序中有多少代码,您使用哪种语言?

    -您是否使用外部库?

      Anders Lindgren,MSP430 IAR 编译器的作者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答!
    最后我解决了我的问题... 事实上、我发现文件中存在一些属性集错误、这导致了有关代码大小限制的消息、以及有关用汇编语言编写的代码的消息。
    所以、一切都很好!

    此致、
    Luigi Quaglia