This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:提高采样率和更新速率

Guru**** 2587805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622750/msp430i2040-increasing-the-sample-rate-and-update-rate

器件型号:MSP430I2040

大家好、

我正在设计 MSP430i2040分项计量 EVM。 此设计的采样率为8kHz、更新速率为4个交流周期。

我想问:

可实现的最大采样率是多少?

2.是否可以实现单周期的更新速率?

如果有任何折衷、请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8kHz 的采样率听起来像是 OSR=128。

    硬件可以提供:OSR (ENOB)=32 (15)、=64 (18)、=128 (21)、=256 (24)。

    1)如果 OSR=32、则可以得到1.024MHz/32=32000sps (ENOB=15)。
    2) 2)根据您的数字、这听起来像是 OSR=32、为您提供4/(128/32)=1个周期

    我不知道该软件能提供什么功能。 几个月前我看了一下、ADC ISR 看起来相当重、因此我不知道它是否可以处理4倍的采样率增长。

    还有一个结果的准确性问题--大概有人认为21位 ADC 精度很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    如果 Bruce 的回复已经回答了您的所有问题、请将其标记为正确、如果您需要进一步的支持、请提供更多反馈。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    感谢您发帖到 E2E。 Bruce 的回答是正确的。 硬件可能能够达到高采样率、但软件在特定采样频率下 SD24中断之间可能没有足够的时间-您必须测试该限制。

    对于采样率、我们为此设计选择了8kHz、以允许带宽覆盖高达80谐波(在50Hz 输入信号下)或66谐波(在60Hz 输入信号下)的谐波。 采样速度超过8kHz 有具体的原因或要求吗?

    对于更新速率、根据典型的客户要求为此设计选择了4个交流周期。 它实际上是相当激进的更新速率、但可以更改。 请记住、此设计侧重于测量功率而不是能量。 我希望等待额外周期可能会导致问题(如数据寄存器翻转、额外的计算时间)、尤其是在使用更高的采样率的情况下、而等待更少的周期可能会正常工作。 同样、您必须对其进行测试。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    感谢您的回答。
    对于基本的电能质量数据和谐波、8kHz 就足够了。
    当客户想要跟踪电流的瞬态响应时、可能需要更高的采样率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    感谢您的进一步见解。 如果您在测试过程中有任何问题、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用