This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:分表 EVM (TIDM-SERVER-PWR-MON) CCS 项目

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON, MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623127/msp430i2040-sub-meter-evm-tidm-server-pwr-mon-ccs-project

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:TIDM-SERVER-PWR-MON

您好、香榭丽舍

我下载了 TIDM-SERVER-PWR-MON 软件并检查代码。 有一个 CCS 工作区。 但是、项目文件夹中没有文件。 我尝试导入项目但失败。 项目中没有文件... 您能告诉我我们是否计划在 CCS 上发布仪表代码? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    虽然一些 MSP430能量计库资源已经被移植来支持 CCS、但这些资源似乎并不适用于 MSP430I2040。 您将需要按照 TIDM-SERVER-PWR-MON 用户指南中的说明使用 IAR Embedded Workbench。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    正如 Ryan 正确指出的、您需要将 IAR 用于 MSP430i2040。 IAR v5.60用于原始设计、因此如果您使用较新的 IAR 版本(例如 v6.50)、则在重建项目时会遇到一些问题。 请参阅以下资源以了解一些权变措施。

    e2e.ti.com/.../2234.Procedure-for-Converting-Code-for-working-with-IAR-6.pdf

    此致、

    James

    MSP 客户应用