This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:是它们用于 MSP430的任何文件系统支持文件。

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623240/ccs-is-their-any-file-system-support-file-for-msp430

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529MSP430USBDEVPACKMSP-EXP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我们正在计划在产品中使用 USB (嵌入式系统),因此我们需要小型文件系统支持,以便在 USB 存储中以某种格式(如文本)存储数据。 存储在 USB 中的文件应该可以在 Windows 操作系统中编辑。请您就此提供一些建议。

谢谢、此致

praveenkumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    由于 USB 是一种通信线路/协议类型、我假设您希望将信息保存到 USB 闪存驱动器。 我建议您查看 MSP430USBDEVPACK 资源以及 MSP-EXP430F5529用户体验或 MSP-EXP430FR5994开箱即用体验代码、其中包括用于板载 SD 卡的 FatFS 存储系统。

    此致、
    Ryan