This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2616:仅具有 UART 的 BSL

Guru**** 2789175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623092/msp430f2616-bsl-with-only-uart

器件型号:MSP430F2616
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

您好!

我需要能够 在 MSP430F26xx 系列 MCU 上运行的引导加载程序(BSL)固件。

BSL 固件必须 可在 MSP430中加载、并可在标准 外设 UCA0或 UCA1 UART 端口上运行、而不是在测试或 JTAG 端口上运行。

 由于 com 链路是使用 TI RS485收发器的半双工链路、因此仅提供 UART Tx 和 Rx 信号。

我们是否有任何有关如何实现这一目标的文档或文献? 一旦进入现场、我客户的产品将只提供这些引脚。

谢谢、

Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您正在请求具有软件条目的主存储器引导加载程序、请参阅 MSPBSL 工具页面上的 MSPBoot (SLAA600)文档和资源、了解有关如何实现此目标的示例。

    此致、
    Ryan