This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747A:单相能量计固件资源

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747A, TIDA-01094, TIDM-SINGLEPHASEMETER, TIDA-01088, EVM430-F6736, MSP430F6736A, TIDM-3PH-ENERGY5-ESD, MSP430F67641A, MSP430F6747, MSP430F6736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622885/msp430f6747a-single-phase-energy-meter-firmware-resources

器件型号:MSP430F6747A
主题中讨论的其他器件: TIDA-01094TIDM-SINGLEPHASEMETERTIDA-01088EVM430-F6736MSP430F6736ATIDM-3PH-ENERGY5-ESDMSP430F67641AMSP430F6747MSP430F6736

您好!

我们正在寻找使用 MSP430F6747A 芯片的单相能量计项目的可用固件资源、例如计量软件、DLMS/COSEM 库等。 我们可以找到适用于其他 MSP430系列但不适用于上述芯片的固件资源。

您可以共享用于制造单相能量计的芯片 MSP430F6747A 的可用固件资源吗?

请尽快回复。

谢谢、

Saurabh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saurabh、

    MSP430F6747A 是 MSP430F6736A 的升级版、因此您应该能够非常轻松地移植 EVM430-F6736/TIDM-SINGLEPHASEMETER 资源。 您还可以参阅 TIDA-01094/TIDA-01088 (三相解决方案)、以获取所需系列中的资源。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    除了 Ryan 提到的优秀资源、我们还提供 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 设计。 在《使用 MSP430F67641实施低成本三相电子电表 》应用手册的第一页上、您将找到一个用于下载 MSP430F67641A 器件源代码的链接。 我希望使代码在 MSP430F6747A 上运行所做的更改应该很小。

    我很高兴看到您没有使用非 A 版本。 建议在新设计中使用此器件的 A 版本、 这些版本之间的差异可在 MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器 件之间的差异应用手册中找到。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您分享有用的信息。关于固件资源、您想说我会参考与 MSP430F6747A 最兼容的 MSP430F6736A 资源、对吧?

    谢谢、

    Saurabh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F6736 (A)器件具有可重复用于 MSP430F6747 (A)应用的大多数单相能量计资源。

    此致、
    Ryan