This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:如何创建日志 MSP432并询问 stderr?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622658/compiler-msp432p401r-how-to-make-logs-msp432-and-question-about-stderr

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

最近我遇到了调试问题、我发现调试实时应用的唯一方法是生成日志。
首先、我尝试创建一个文件、每次我必须记录某个内容时都要附加该文件、但事实证明该文件非常慢。
其次、我提出了一个想法、即创建一个数组、用于存储我的所有事件、当应用程序安全时、它会将从该数组到文件的所有内容写入该文件。

现在、我想问一下、是否有更好的方法来生成我不知道的日志? 我尝试使用 stderr、但事实证明这非常慢、我想问是否有任何方法可以改善这种情况。 stderr 只以红色字母写入控制台、但它的速度非常慢、这会停止应用程序、直到写入完成。

在 MSP432P401R 上进行调试时、生成日志的最快方法是什么?

谢谢。 如果这是错误的论坛、我应该访问 CCS 论坛、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好使用 UART 并直接与控制台通信。 如您所见、stdio 工具确实可以降低处理器的速度。 可以设置一个硬件 UART、以很低的开销中断处理器并发送串行数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有点新手。 我理解您告诉我的内容、但我还有几个问题。

    我的 MSP432P401R 目前通过 XDS110调试器连接到 PC、我们使用以下四个引脚进行连接:

    95 SWCLKTCK
    94 SWDIOTMS
    93 PJ.5/TDO/SWO
    92 PJ.4/TDI

    我看到 XDS110有一个用户/应用 UART、但我不知道如何访问它。 我的意思是、如何使用来自 MCU 的 UART、或者这是不可能的?
    在设备管理器中、我可以看到 COM 端口、并且可以将 PuTTY 应用程序连接到 COM 端口。 但是、如何从 MSP432P401R 向该 UART 连接发送内容? 使用当前设置是否也可以实现这一点?