This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-WLMOTORMONITOR:关于固件包中的 DSP 库

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-DSPLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622843/tidm-wlmotormonitor-regarding-dsp-library-in-firmware-package

器件型号:TIDM-WLMOTORMONITOR
主题中讨论的其他器件:MSP-DSPLIB

您好!

在无线电机监控器的设计指南文档中、提到"在设计文件夹中、DSP 库位于 zip 文件 WMM.zip 文件中。此 zip 文件应进行编译。" 但是、当我打开无线电机监控器的固件文件时、我找不到 DSP 库的 WMM.zip 文件。 那么、有人可以帮助我告诉我可以按照所述下载该文件的位置吗? 谢谢。

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    我不确定用户指南中提供的说明、但您可以从相应的工具页面下载 MSP-DSPLIB。 所提供的工程构建似乎没有任何问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢大家分享 DSPLIB 的链接。 我将尝试构建项目。

    此致、
    Jin