请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 今天、突然、如果没有将 Launchpad 插入计算机、我的 MSP432就无法运行其程序。 以前、我始终能够在无需 Launchpad 调试器侧电源的情况下从外部为其供电、代码将完美运行。 但是、MSP432现在会在某种暂停状态下等待、直到我将从电路板调试侧运行的 USB 电缆插入计算机。 由于我不是通过调试端为其供电、我认为这不是电源问题。 此外、插入 USB 电缆后代码启动后、我可以拔下 USB 电缆、代码将继续运行。
当我从一个永久电源为 MPS432供电时、我已经从调试器到 MSP432侧的3V3和5V 跳线引脚被移除。 但是、调试器引脚仍处于连接状态。 MSP432似乎在等待暂停状态、直到从调试器获取某种信号。 这是可行的吗?