This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775:在哪里可以获得 slaa577g 中校准 GUI 的源代码?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622798/msp430f6775-where-can-i-get-the-source-code-for-the-calibration-gui-in-slaa577g

器件型号:MSP430F6775
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

您好!  

我对参考设计 slaa577g 感兴趣、因为我想为自己的住宅插入自己的功率计。 我下载了文档中的源代码、甚至下载了德州仪器提供的能源库。  

我了解代码如何获取所有数据以及从 ADC 获取信息所需的所有必要调整、但我想了解校准过程的工作原理。 应用程序随附的源代码附带 GUI、GUI 只是一个可执行文件、但没有用于校准的源代码。 如果可能、我希望获取 它的源代码、即使该过程看起来很容易理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    它位于 SLAA577软件下载中 MSP430F6779/Source/GUI 下、运行 calibrator.exe

    编辑:我们不提供 GUI 的源代码、但它使用 DLT645协议、您可以参考该协议。  您还可以评估通信线路以了解正在发送/接收的数据包格式。  您还可以使用 DLMSOBJ-EVAL 和 SLAA638: http://www.ti.com/lit/an/slaa638/slaa638.pdf 

    此致、
    Ryan