This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2452:CCS/MSP430G2452:

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622543/ccs-msp430g2452-ccs-msp430g2452

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 NSP430G2452超值系列 Launch Pad。 我正在尝试使用 CCS Cloud 在我的 macbook pro 上构建我的第一个项目。 我 已使用 USB 电缆将 LaunchPad 与我的 macbook 连接。 当我尝试运行我的项目时、它会被编译、但我会遇到如下所示的错误。 如何解决此错误?

谢谢、

考乌什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!

    EZ-430设备驱动程序似乎尚未下载、CCS Cloud Agent 是否提示您安装任何内容? 您可以尝试重新启动计算机、创建新项目或重置 MSP-EXP430G2硬件。 值得一提的是、CCS Cloud 仅支持将映像加载到 MSP-EXP430G2452上的闪存中、因此从长远看、您可以更好地下载完整版 CCS。

    此致、
    Ryan