This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:连接建议

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F149, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622383/msp-fet430uif-connection-advice

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP430F149MSP-FET

 

我对所有这些都是绝对新手、但我收到了一个新固件、我想将其编程到我的电子测试仪器中。 有人告诉我、这可以通过使用 FETPRO430或 UNIFLASH 等合适的软件来实现

我购买了 MSP-FET430UIF JTAG 接口,它有4个连接 GND、RST、VCC 和 TST, 在我的器件电路图的 JTAG 布局上、它有一个8引脚连接器、其中7引脚指定为 VCC 和 GND、因此它们显而易见、但它也有 TDI、TDO、TNS、TCK 和 ANA_RST

我想知道我如何将 JTAG 接口上的 RST 和 TST 连接到测试仪器电路板上的连接、例如、仪器上的哪个引脚也进行 RST 和 TST 连接。

仪器上的微控制器是 MSP430F149

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F149只支持4线制 JTAG、而不支持仅使用 RST/TST 引脚的 SBW。 因此、您需要分别将 TDO、TDI、TMS 和 TCK 引脚与 VCC (2/4)、GND (9)、TEST (8)和 RST (11)一起连接到 MSP-FET430UIF 引脚1、3、5和7。 有关详细信息、请参阅《硬件工具用户指南》(SLAU278)的图2-1或 B.20部分。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,我刚刚意识到我购买的 MSP-FET430UIF2只支持 SBW,当我寻找 UIF 时,它现在似乎已经过时了,有哪些最新的 JTAG 接口可用并且与 MSP430F149兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP-FET430UIF 确实是 NRND、TI 不再出售、我们建议所有客户切换到 MSP-FET。

    此致、
    Ryan