This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67751A:时钟配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67751A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622866/msp430f67751a-clock-configuration

器件型号:MSP430F67751A

大家好、

我们能否使用适用于 MSP430F67751A 的32.768kHz HCMOS TCXO 生成精确的16MHz MCLK 时钟

是否有人使用寄存器值计算器进行快速计算、以便设置 MCLK

对于 XIN 引脚上的振荡器输入、我认为 XT1BYPASS 将被设置为1。

 如果 XT1BYPASS 设置为0、将会发生什么情况

此致

Subbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbu、您好!
    我建议您使用高频晶体来生成精确的16MHz 时钟。 我们收集了大量您可以重复使用的代码示例、请通过以下链接找到该封装。 UCS 命名的文件是时钟系统的文件。

    http://www.ti.com/lit/zip/slac648

    关于 XT1BYPASS 位、当 XT 处于旁路模式时、XTCLK 可由一个外部方波信号驱动。 这意味着您不需要晶体。 因此、在本例中、您必须将其旋转(设置为0)。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    谢谢。

    MSP430F67751A5.7.2时钟规格数据表、表5-2用于 LF 模式。 我在数据表中看不到 HF 模式。 但在用户手册中给出了该值。 不确定 MSP430F67751A 是否可由外部高频晶体或振荡器驱动。
    请指导我在数据表中识别 HF 模式

    感谢你的帮助

    此致
    Subbu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Subbu、您好!
    没错、F67751A 没有 HF 模式。 Manuel 是为整个器件系列编写的、因此在这里提到了它。 但数据表显示、该特定器件只有 LF 模式可用。

    DCO 性能不足以满足您的应用需求?

    此致、
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    我们正在使用32.768 TCXO 并将其用作晶体(即 XT1BYPASS 关闭且 XT 未旁路)。 我们使用 DCO 并推导出16MHz。 该时钟用于 UART 和计时器。 我们获得了良好的结果。 阅读数据表后、我们将 XT 置于旁路模式。 (TXCO 提供方波、因此绕过了 XT)。 然后、我们会发现时序问题。 定时器没有产生10ms 中断的良好精度。

    然后、我们在不使用 DCO 的情况下将 ACLK 配置为32.768kHz、并使用该 ACLK 为计时器计时。 我们将获得精确的10ms 中断。

    问题是我们的 UART 工作速率为115200bps。 这个波特率不能使用 ACLK 来实现。 因此、我们必须使用 DCO 进行乘法、然后将 MCLK 用于 UART 时钟。

    我想问的问题是、TCXO 外部时钟源和未绕过 XT 时的效果如何。

    我们将进一步做一些实验来研究行为、并将在明天让您了解

    谢谢
    此致
    Subbu