This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622391/ccs-msp-fet430uif-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件:MSPDSMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 不再找到我的 USB_FET。  驱动程序似乎有问题。  当我尝试使用新设备时、我遇到了如下所示的驱动程序安装问题。

迄今为止,其他论坛帖子都没有一个有所帮助。  从哪里开始解决此问题?

谢谢、

特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导致问题(新 CCS 版本、不同的 PC/OS 等)的系统发生了哪些变化、您是否尝试恢复到较旧的设置以临时解决该问题? 您是否尝试从 MSPDS 工具页面下载低级 USB 驱动程序?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用的系统没有任何变化。 它从大约18个月前开始安装 CCS 6.1.1。 我还尝试从 MSPDS 工具安装低级驱动程序、但没有帮助。

    在绝望中、我抓取了我可用的所有 MSP-FET、并尝试了所有它们、我找到了一个工作正常的 MSP-FET。 它与其他器件略有不同。 它具有黑色焊层、而不是蓝色。 这款产品有何不同之处、使其能够正常工作?

    特拉维斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议升级到免费提供的 CCS v7。 您可以尝试使用 MSPDS Debugger Up - and Downgrade 工具来查看此工具是否可以解决问题: processors.wiki.ti.com/.../MSPDS_Debugger_Up-_and_Downgrade

    此页面还详细介绍了 MSP-FET430UIF 版本差异。 如果您有任何其他计算机要测试、我建议您也尝试使用这些计算机。 您应该考虑使用 MSP-FET、因为不建议在新设计中使用 MSP-FET430UIF。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在实验室工作站上进行了全新的 CCS7安装、所有 MSP-FET430UIF 记忆棒都能正常工作。  因此、我假设升级到 CCS7也 可以解决 我的笔记本电脑上的问题。  在  我的一些实验室工作台设置中、我使用了许多 eZ430目标板作为 引导器件或串行转换器。  它们没有 适合 MSP-FET430电缆的14引脚接头、 因此我仍然尝试使用 UIF 版本。  

    感谢您的帮助!

    特拉维斯