This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 Uniflash V4搭配使用的 MSP-FET

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622399/msp-fet-use-with-uniflash-v4

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET

我不熟悉 TI 控制器。 能否将 MSP FET 闪存仿真器与 CCS7配合使用?  

此外、该器件是否可用于使用 UniFlash V4在控制器上刻录 txt 文件??

plz 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、CCSv7和 UniFlash v4支持 MSP-FET 探针

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ki
    感谢您的回答。 我还有一个查询。 我尝试使用 MSP-FET 探针和 FET PRO 版本3.4对 MSP430F4系列器件进行编程。 它首先要求更新 MSP FET430IUF 上的固件。 我单击确定。 固件更新后、显示错误:
    JTAG 通信初始化.... 失败
    验证安全保险丝........ 失败
    -------- 失败!!! --------

    模式 n 电源 LED 持续切换。 是否有任何解决方案。 或者是否有其他有用的闪存编程器工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praful、

    我们将在以下 MSP E2E 主题上解答您的问题: e2e.ti.com/.../

    此致、
    Ryan