This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 VFD 之后测量能量

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622473/how-to-measuring-energy-after-vfd

您好!

我们将在变频驱动(VFD)之后测量三相能量数据、其线路频率将在20Hz 至60Hz 之间变化。 因此、我们无法在 VFD 之后测量能量数据。

在这里、我已经给出了我们的参考设计输入。  请根据  此要求建议您的器件型号、并以可变线路频率运行、而不是以固定的50/60Hz 运行。

设计输入:

  1. 测量方法 = 3P3W
  2. 相电压      = 220-600 Vrms (使用电阻分压器)
  3. Iphase            = 0-480Arms (使用 Rogowski/CT)
  4. 线路频率     = 20 - 60Hz (VFD 输出频率)

测量参数:

  • 实际功率/能源
  • 视在功率 /能量
  • 无功功率 /能量
  • 各个相位电压和电流
  • 能量脉冲输出
  • 频率
  • 相位故障和骤降检测

等待宝贵的回复。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhanabal、

    请在 TI.com 和 e2e 论坛中搜索"3相能量计"和 Google "3相能量计 TI"、我们提供了丰富的信息来帮助您进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵的信息。