请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F427 尊敬的所有人:
我一直看到、包括我在内的计量行业的大约所有编程人员都使用了4096个 ADC 样本、然后取平均值。
即使我使用来累加4096个样本(我刚刚被接受为标准)、然后取其平均值、但我仍然不确定为什么会有4096个样本。
我从未见过、即使采集5000个样本甚至450个样本、精度也没有任何差异。
但我在标准程序中看到、该值始终为4096。
请清除我的好奇心。 如果存在某种逻辑或只是一种标准做法。
提前感谢。