This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MSP432的波形发生器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622445/waveform-generator-using-msp432

主题中讨论的其他器件:DAC5687

请帮助我为下图中的波形设计一个模拟前端。 频率为200kHz。 我应该能够使用 MCU 的数字输出来改变波形的相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题的模拟电路在某种程度上超出了本论坛的讨论范围。  由于上面的图表引用了 BPSK、我将首先从使用 此处的 BPSK 应用手册的数字侧实现开始

    我将查看 TI 器件和应用手册集合、了解是否有任何有助于您进行设计的内容。

    此致、

     Bob Landers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何生成波形的任何建议或线索都将很有帮助。 我已将缺少的数据重新附加到绘图中。 该应用手册中的 BPSK 使用正弦波载波。 我得到的数据没有任何载波、只有3个电压电平。 我是否有办法在电压电平之间足够快地跳转以生成所需的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现类似的 E2E 帖子、可能会提供一些有关生成 BPSK 波形的更多信息。

    请参阅 此帖子 ,它使用的 DAC5687能够输出您指定范围内的信号。

    这应该为您构建电路以生成 BPSK 输出提供足够的信息。

    此致、

     Bob