This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:添加 MSP430_math.h、无需再次下载 CCS

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622552/ccs-msp430g2553-add-msp430_math-h-without-download-ccs-again

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、伙计。

嗯、我想下载 MSP_math.h 库、但我注意到我必须再次下载 CSS。 那么、我需要知道、如何在不再次下载 CCS 的情况下仅下载 MSP430_math 库?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问题是、您为什么第一次没有得到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 CSS 6.1.0
    如何知道我是否有 mps430_math.h?

    也许我已经安装了它、当我将它包含在我的程序中时、我犯了一个错误。

    此致。