This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:何时需要驱动程序来驱动 MSP430F6779中的 SDADC?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622396/msp430f6779-when-should-i-need-a-driver-to-drive-the-sdadc-in-msp430f6779

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件:THS4521EVM430-F6779

     现在、我将了解 EVM430-F6779-3 EVM 上的电表。 我在理解  属于硬件设计的模拟输入部分时遇到了一些问题。

在文档 slaa577g 第6页的3.2中,原理图为:

我的问题是、为什么没有像 s4521这样的差分 ADC 驱动器来驱动 MSP430中的 SD24?

在我看来、如果电流信号是高频但不是50/60Hz、那么这里可能需要一个驱动器、

那么 、什么时候需要一个驱动程序来驱动 MSP4306779中的 SDADC 呢? 请用污垢和计算进行分析,谢谢!

(我在数据表中知道 SDADC 的输入电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Sanzheng Yin"]我的问题是为什么 没有类似 s4521的差动 ADC 驱动器来驱动 MSP430中的 SD24?

    THS4521似乎用于所需采样率可达到192kHz 或更高的音频应用。 此处、MSP430F6779A 用于计量应用、可利用其 SD24 ADC 模块通过差分通道测量 RMS 电压和 RMS 电流。 由于典型频率为50Hz 或60Hz、因此4.096kHz 的采样率就足够了。 SD24模块还具有内部可编程增益放大器(PGA)。

    [引用用户="Sanzheng Yin"]

    在我看来、如果电流信号是高频但不是50/60Hz、那么这里可能需要一个驱动器、

    那么 、什么时候需要一个驱动程序来驱动 MSP4306779中的 SDADC 呢? 请用污垢和计算进行分析,谢谢!

    [/报价]

    对于 EVM430-F6779设计、代码将 SD24 ADC 配置为以4.096kHz 的采样频率(fs)进行采样。 这是通过将调制频率(FM)除以过采样率(OSR)来实现的。 此处、FM 等于1.048576MHz、OSR 等于256。

    FS = FM/OSR

    通过将 OSR 更改为128、可以将 fs 从4.096kHz 增加到8.192kHz。 在使用 MSP430F677x (A) 应用手册实施三相电子电表时、您可以在第7页上阅读有关此内容的更多信息。

    此致、

    James

    MSP 客户应用