请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 我已经了解到、建议使用差分模式来减少噪声注入。 但是、如果我的输入范围为0V (GND)至 VR+、我无需使用单端模式、但由于噪声注入、我宁愿使用差分模式。 然后我的问题是:使用差分将 Vin-连接到 GND 是否有一些优势? 我的意思是:噪声注入是否也很有效、或者与使用单端模式相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经了解到、建议使用差分模式来减少噪声注入。 但是、如果我的输入范围为0V (GND)至 VR+、我无需使用单端模式、但由于噪声注入、我宁愿使用差分模式。 然后我的问题是:使用差分将 Vin-连接到 GND 是否有一些优势? 我的意思是:噪声注入是否也很有效、或者与使用单端模式相同?