This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:MSP430F5172IRSBR 启动电流过高

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1177577/msp430f5172-msp430f5172irsbr-starting-current-is-too-high

器件型号:MSP430F5172

您好,团队

在客户生产线上测试 MSP430F5172的启动电流时、 丝印1CBC 的启动电流达到218uA、 丝印1B1C 的启动电流为86.5uA。  请告诉我 、丝印 IC 的两个启动电流为什么有如此大的差异?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    由于我们没有在数据表中指定启动电流、因此我们无法为您提供一定范围的启动电流;这取决于您的应用和您使用的模块。  但是、我们确实 为工作模式/其他模式指定了电流;工作模式的电流为180uA。 您的电流为218uA、因此您可能处于激活模式。

    最棒的
    Amruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amuruta:

    客户告知配置相同、 1CBC 和1B1C 这两个丝网有很大的区别。

    (大电流:217uA)                        (电流正常:86.8uA)

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、  

    同样、启动电流没有规格、如果明显不同、也没关系。 客户唯一需要关注的时间是、如果他们以特定模式运行、并且其电流超出数据表上的规格、 而如果不同丝印上的电流在规格范围内时不同、则不需要担心。

    最棒的
    Amruta