This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:将固件刷写到 MSP-FET430UIF 的步骤。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/753687/msp-fet430uif-steps-to-flash-firmware-to-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

您好!

MSP-FET430UIF 显示接口通信错误。 我希望芯片中的固件可能会崩溃。  我尝试使用 FET 时遇到的以下误差

使用 XDS GDB Agent 时、我得到的错误为

MSP430              正在等待客户端
MSP430              客户端已连接...正在连接到目标
在 COM10上找到 USB FET
正在初始化更新引导加载程序
...擦除固件内存部分
...对新固件进行编程
...退出更新引导程序并重新引导固件
正在初始化更新引导加载程序
...擦除固件内存部分
...对新固件进行编程
………… 退出更新引导程序并重新引导固件
更新成功完成
  MSP430错误:未知设备
连接失败...正在退出

使用 IAR 工作平台时、它显示为"接口通信错误"

使用 FET-Pro430 Elprotonic Inc 时、误差显示为

========================================================================
JTAG 通信初始化....    失败
验证安全保险丝........    失败
 -------- 失败!!! --------

因此、我请求 plz 帮助为我的 MSP-FET430UIF 刷写新固件

谢谢你,Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mahesh、

    很难辨别、但根据错误、问题听起来像是在 UIF 编程器和目标 MSP430 MCU 之间的 JTAG 连接上、而不是在 PC 和编程器之间。

    目标板是由 UIF 供电还是从外部供电?
    您是否有任何其他已知的工作板、您可以尝试编程以查看编程器是否按预期工作?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我使用 UIF 编程器的经验、"未知器件"错误几乎总是与正确的电源配置有关。 此外、如果您的 MSP430器件具有"test"引脚、请确保您通过 JTAG 连接提供该引脚。 请参阅以下文档的第2.1节:

    " www.ti.com/.../slau278ae.pdf"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复
    我有新的 MSP-FET430UIF、电源 LED 不闪烁、并且显示"接口通信错误"。 当我与卖家一起测试时、此编程器正在工作。

    我正在为 msp430f5438a 开发板连接外部 USB 电源。 现在、当我连接到笔记本电脑时、程序员没有显示电源指示灯闪烁。

    谢谢你
    Mahesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mahesh、

    连接到 PC 时电源 LED 是否保持亮起?   

    《MSP 调试器用户指南》第5.7.2节介绍了 MSP-FET430UIF LED 的行为。  只有当 UIF 正在更新时、电源 LED 才会闪烁。  这通常只在程序员第一次连接到调试程序时发生。  

    您使用的是哪款 MSP430F5438A EVM?  目标插座板还是实验板 ?   

    我猜您正在使用具有 USB 接口的 MSP-EXP430F5438实验板。 您能否检查电路板左上角的电源开关? 还要仔细检查 EVM 的跳线配置。  硬件是 EXP 用户指南的第4章。   

    谢谢、

    JD

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mahesh、

    您是否能够使用上述信息对电路板进行编程?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    连接到 PC 时、电源指示灯不亮起。
    是的、我正在使用 MSP-EXP430F5438A 实验板。
    电源开关作为 USB 连接。

    谢谢你
    Mahesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    MSP-FET430UIF 上显示了什么状态灯?  

    MSP-EXP430F5438是否通过 USB 供电?  您是否可以看到任何 LED 或 LCD 正在通 电?   

    此外、由于即将到来的假期、我们的回复将在接下来的2周内延迟。  感谢您的耐心等待。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    两个 LED 均处于关闭状态

    谢谢你
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh 您好!

    很抱歉耽误你的时间、我在假期中丢失了你的线程。

    您是否能够让您的编程人员工作?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mahesh、

    我将假定您能够让程序员正常工作、因此我将关闭此线程。 如果不是、请在下面随意回答。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD

    很抱歉耽误了时间、编程器无法正常工作、并且购买了新的编程器。

    谢谢

    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mahesh、

    感谢您的更新。 似乎原始 UIF 可能已损坏或固件已损坏、可能是在更新过程中损坏。 如果是后者、通常会在连接到 CCS 或 elprotronic 工具时进行更新。

    我认为新编程器是最佳解决方案。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    JD