This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:调试器/编程器似乎已经停止工作

Guru**** 2966850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231, ENERGIA, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758697/msp-exp430g2-debugger-programmer-seems-to-have-stopped-working

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: MSP430G2231、 ENERGIA、 TUSB3410

您好!

我最近开始将 MSP-EXP430G2 LaunchPad 与 Mac OS X 上的 MSP430G2231芯片结合使用

我可以成功安装驱动程序和 Energia 软件。 我还成功地将新程序刷写到 MSP430G2231中、不仅使用了 Energia、还在命令行上使用了 mspdebug。

但是、我在 Mac 上断开了板的连接几分钟、当我再次尝试使用它时、它似乎已停止工作。 当我将它连接到计算机时、它会显示为:德州仪器(TI) TUSB3410启动设备、ID 为0451:3410 (不是预期 的0451:f432)。

我甚至尝试在 Windows 10计算机上设置所有内容。 我已经下载并安装了驱动程序和 Energia、但即使是 Windows、 器件管理器中也仅显示 TUSB3410引导设备。

在我看来、eZ430调试器有点欺骗。 但我可以告诉 MSP430G2231仍然工作、因为每次我将电路板连接到电源时、它都会运行最后一个闪存程序。

是否有任何关于可能发生的事情的想法? 您是否会建议任何变通办法来继续对 MSP 芯片进行编程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brun

    您可以按照 eZ430用户指南了解更多详细信息、您可以参阅  第3.2章中的 MSP 调试器用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    感谢您的回复。 是的、我已经阅读了此文档。 我的板绝对基于 eZ430。 我已经尝试重新安装驱动程序、即使是管理员(在 Windows 上)。 枚举仍然无法成功、因为我的板显示为"TUSB3410引导设备"、而不是文档中提到的3个设备。 除了重新安装驱动程序(我已经完成了)之外、我不知道可以尝试什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brun

    请确保您没有安装任何以前的驱动程序、最好的选择是以管理员身份安装最新发布的驱动程序、而不是重新启动。

    通过这种方式、这些线程描述的问题与您的问题相同吗? e2e.ti.com/.../608956
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、以前没有安装驱动程序。 我已经尝试按照您所述的方式安装它们(以管理员身份运行、重新启动计算机)。

    您提供的链接似乎是另一个问题。 尽管我在结账后也尝试了安装 TUSB3410驱动程序、但没有成功。

    如下图所示、我的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 板仅显示为 TUSB3410器件、与您的第一个答案的图像不同、其中显示应为 USB 复合设备/MSP430应用 UART (COM205)/USB 输入设备。

    因此、仍然没有找到任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brun

    据我所知、Mac 存在一些驱动程序问题。 您将来是否可以使用 Windows 系统? 您可以尝试我们之前提到的方法。 并尝试不同的 USB 端口。 即使不工作、您也可以向我提供有关您的 PC 的一些信息、我将帮助您寻求其他团队的帮助。

    BR
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已经在 Windows 计算机上尝试了上述所有操作。 尽管我的主要开发机器是 Mac、但如果能够使用 Windows、我仍然会很高兴。

    我使用的机器是一台 Dell Inspiron 灵越、搭载 Intel Core i5第3代、2.5 GHz、4 GB RA、并运行 Windows 10。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brun

    我已经问过工具团队、他们建议您使用具有板载 eZ-FET 仿真器的新版本 G2 Launchpad、或者如果您有其他具有可用于调试的 eZ-FET 的 Launchpad。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    此 Launchpad 是我拥有的唯一 TI 电路板。 这意味着、如果我不购买新产品、我无法继续使用它?
    恐怕这样做会再次遇到同样的问题。 我不愿意购买一个新的、只是为了尝试一下。

    这不能解决我的问题。

    此致、
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brun

    你住在哪里? 如果您靠近中国、我可以向您发送具有 eZ-FET 的 Launch Pad。 如果没有、您可以连接到 TI store、并要求他们为您更换新的 TI store。 如果可能、我将帮助您继续向工具团队寻求一些帮助。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我住在德国。 真有意思。

    如何继续?

    此致、
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brun

    您可以通过此页面 www.ti.com/.../寻求帮助

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brun

    由于线程关闭日期即将到来、我将首先关闭该线程、但您可以在该线程中发布您的问题、我将在关闭该线程后帮助解决此问题。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    正如建议的那样、我就此联系了 TI、但他们无法给我发送新电路板、因为我的电路板是在两年多前订购的。

    感谢您帮助解决此问题。

    不幸的是、我想解决这个问题没有任何办法。
    很难学习如何使用 MSP 微控制器系列。 =(

    此致、

    布鲁诺·科斯塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brun

    请告诉我您的电子邮件地址。

    Gary