This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:BoostXL-Sensors BoosterPack 设置问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758785/msp430fr5994-boostxl-sensors-boosterpack-setup-issue

器件型号:MSP430FR5994

我尝试设置传感器 BoosterPack 演示来展示器件、但无法使 GUI 正常工作以显示数据读取。 我能够使用 GUI 运行开箱即用演示、但当我在 CCS 中运行 BoosterPack 的 GUI 源代码、然后尝试在 BoosterPack GUI 中连接 MSP430时、它会不断提示等待底部的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    很抱歉耽误你的答复。 我将检查您的问题、并尽快返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    新年快乐!

    我想向您简要介绍一下我这边的最新情况。

    我尝试了电路板、结果发现我的侧面也出现了同样的问题。 我将联系我们的演示所有者以检查此问题、然后向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉反馈太晚了。

    此(MSP430FR5994:BoostXL-Sensors BoosterPack 演示)是在 CCS 更改默认项目设置以启用 MPU 之前创建的项目之一。 由于原始代码是在未启用 MPU 的情况下编写的,因此现在演示会卡住,因为它放置在内存受保护区域中的一些全局变量无法修改。

    请修改项目 Properties->CCS General"(CCS 常规)->MPU、以取消选中"Enable Memory Protection Unit (MPU)"(启用内存保护单元(MPU))、这两个选项均用于"Debug"(调试)和"Release"(释放)模式。 然后,您应该重新构建项目并对您的 Launchpad 进行编程,以便按照  BOOSTXL-SENSORS BoosterPackTm插接模块用户指南》第3.1.2节使用 GUI (修订版 B)再次运行。 它现在在我这边工作。

    很抱歉让您关注演示。 我们将更新工程以禁用 projectspec 中的 MPU、或确保正确声明所有变量、以便正确配置 MPU。