This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:MSP-GANG BSL 功能故障

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757847/msp430f5324-msp-gang-bsl-function-failure

器件型号:MSP430F5324
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET430UIF

大家好

我来自台湾,我们使用 F5324RGC 设计我们的产品,现在我们面临一个大问题!

许多产品需要更新,但这些产品 的保险丝已经熔断,这是唯一的

更新固件将使用 BSL,我们尝试了很多天,但仍然无法正常工作,请帮我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanley、

    您的电路板电源是什么? 我看到您的电源配置是"由编程器提供"、因此您需要将器件的 VCC 连接到 MSP-GANG 的 PIN2。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、冬季

    感谢您的回复,我们的产品是温度控制器,它具有开关电源系统(AC 220V),因此我不会将 VCC 引脚连接到我的产品

    我提供了我的连接图和整个 BSL 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    如果使用外部电源、则需要将电路板的 VCC 连接到 MSP-GANG 的引脚4。 并设置"Target 的 Power Supply"、如下图所示。 电压应该是您的实际 VCC 电压值。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、冬季

    感谢您的帮助,我更改了另一个 MSP-GANG 并按照您的方法操作,但仍然无法正常工作!!

    我是否需要任何密码文件?

    e2e.ti.com/.../567417512.605972.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图文字为红色(4):VCC,对不起!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    需要密码文件。  BSL 的密码是驻留在 器件中的代码的地址0xFFF0和0xFFFF 之间的字节。

    密码文件是 TI-TXT 类型文件、如下所示:

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您有 MSP-FET430UIF 吗? 您可以使用它和 BSL_Scripter.exe 来测试器件是否正常。 请从以下链接下载 BSL_Scripter.exe。

    http://www.ti.com/tool/mspbsl

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、请确保电线连接稳定、长度低于20cm。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、冬季

    我知道这一点,但仍然没有工作,似乎密码不匹配,我提供了密码格式

    请帮我检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    密码文件正确。 这种类型的误差主要是由于导线连接不正确或不稳定。
    我检查您的引脚连接是否匹配。 因此、请检查电线连接是否稳定。 请使用示波器或逻辑分析仪捕获 TEST、RST、TXD 和 RXD 信号。

    圣诞节快乐(*^_^*)!

    此致、
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanley、

    您的问题如何? 您找到了解决方案吗? 我将关闭此帖子。 但您仍可以在这篇文章中提问、我将尽力为您提供帮助。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、冬季

    我要求 TI 当地经销商"Arrow Electronics "帮助我们解决这个问题、这个问题就得到了解决!

    密钥以密码字节数量表示,过去我使用16字节密码(0xFFF0~FFFF),但应该是32字节(0xFFE0~FFFF),

    总之、感谢 TI 和 Arrowr 的帮助