This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-ULTRASONIC -水-流量测量:源代码

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756494/ccs-tidm-ultrasonic-water-flow-measurement-source-code

器件型号:TIDM-ULTRASONIC -水-流量测量
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6972MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 MSP430FR6972超声波水表开始我的新项目。

如果有人可以为我提供 TI 的此[ TIDM-ULTRASONIC-MOTICE-FLOT-MEGENT]参考设计的源代码、那将非常有帮助。

谢谢 、此致、

Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我已申请此设计的源代码、并将告知您。

    我们还有一个更新的器件 MSP430FR6047、您可以对其进行评估。 该器件集成了超声波子系统(USS)前端、可减少所需的外部组件数量。 我们还为该器件提供了软件库、其中提供了水流测量算法。 适用的参考设计如下所示。

    www.ti.com/.../TIDM-1019
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的快速回复。

    请告诉我源代码是否可用于 CCS/TIDM-ULTRASONIC 水流量测量。

    在此之前、还将详细了解 MSP430FR6047。

    感谢您的支持。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、

    很抱歉耽误你的回答。 未提供 TIDM-ULTRASONIC -水-流量测量的源代码。

    MSP430FR6047提供 USS 库来处理器件和流算法。 这是超声波流量测量的推荐解决方案。