This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430i2040 EVM 的谐波记录功能

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757634/msp430i2040-harmonics-recording-capability-of-msp430i2040-evm

器件型号:MSP430I2040

美好的一天!

我想问 MSP430i2040SUBMTR EVM 是否可以测量谐波振幅?

(例如、将使用方波或三角波交流电源。 是否可以确定第3次、第5次、最多15次谐波的振幅?) 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的发帖! 我将查看详细信息并稍后回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要测量谐波振幅、请执行以下操作:
    1、采样率合理、建议选择4-10倍信号的最高频率。
    2.足够高的 AD 分辨率和转换精度。
    3.精确测量基频。
    采样频率是基频的整数倍。
    5、傅里叶变换应用于整数多周期的采样序列。 由于实际信号会在一定程度上波动、因此最好对多个周期的采样序列进行傅里叶变换。
    因此、它与您请求的信号频率和精度有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有现成的软件或程序来执行上述操作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430上没有现成的谐波振幅测量软件。 但代码示例、TI 设计和 DSP 库应该是您应用的良好参考: www.ti.com/.../toolssoftware