This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5947:MSP430FR5947存储器映射

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5947, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758851/msp430fr5947-msp430fr5947-memory-mapping

器件型号:MSP430FR5947
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5949

我使用的是 MSP430FR5947控制器(38引脚、DA 封装)。 由于 MSP430FR5947和 MSP430FR5949都是引脚对引脚兼容的、因此唯一的区别是 FRAM 的大小和位置。

在 MSP430FR5949中、FRAM 从0x4400 (大小为63KB)开始、在 MSP430FR5947中、FRAM 从0x8000 (大小为32KB)开始

2.对于 MSP430FR5947、RAM 大小为1KB、对于 MSP430FR5949、RAM 大小为2KB。

我能否将 MSP430FR5947链接器命令文件(即存储器映射)用于 MSP430FR5949、因为 FRAM 的起始地址0x8000位于 MSP430FR5949的 FRAM 的起始地址和结束地址之间(如果代码大小不是问题)、1KB 数据存储器(RAM)就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、FR5949与 FR5947固件兼容。

    (两者都可能使用相同的裸片。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、
    如 Clemens 所述、从存储器和控制寄存器分配的角度来看、兼容的超集器件可以实现这一点、在本例中就是如此。 请记住、根据编程工具的不同、您可能会收到错误消息、例如使用调试器时、下载代码的 IDE 会检查您是否尝试访问所选器件。
    在任何情况下、如果您没有其他问题、请关闭主题帖。 非常感谢。

    此致
    Peter