This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:验证固件是否已正确编程

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758997/msp-gang-verify-firmware-was-programmed-correctly

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430F2001

我们将 MSP-Gang 编程器与 MSP430F2001处理器配合使用。  

在我们的测试装置上、我们希望读取校验和或其他一些方法、以验证是否已将正确的固件加载到 MSP。   在 MSP-Gang 程序中、有一个"Verify (验证)"按钮、用于检查"Open Code File ->(打开代码文件->)"中的固件文件是否与编程到 MSP 中的文件相匹配。

查看用户手册、我无法确定使用 DLL 的哪个函数来完成此过程。  是否有人可以将我指向 dll 中的正确函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    API 下的内容就是您想要的。  

    此致、

    冬季