This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432WARE:在 Python 上对 MSP432进行编码?

Guru**** 2750265 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755469/msp432ware-coding-for-msp432-on-python

器件型号:MSP432WARE
主题中讨论的其他器件:Energia

亲爱的同志们!

如果有人可以、请告知是否可以这样做? 首先,我是钢琴家,而不是工程师,所以如果我要一些愚蠢的东西,请与我一起忍受。 我在 C 语言上对 MSP432进行编码方面有一些经验、几天前我开始学习 Python、这似乎是一种很好的学习语言! 我想知道、如果有方法可以使用 Python 编写 MSP432代码吗? 我知道、Python 通常是一种解释语言、但也许有一个 MSP432编译器可以"理解" Python 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Keith、明白了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav、

    正如 Keith 提到的、我们目前没有一个解决方案来为 MSP432 MCU 开发使用 Python 的软件。

    我将验证并告知您、TI 内部是否有任何可以实现此类解决方案的开发。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sai!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 H-bombin to kill an ant category 中、您可以尝试以下操作:
    http://shed-skin.blogspot.com/

    我不知道你会如何处理本机呼叫、但我只是用谷歌搜索了它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看此内容。 我想,在目前的事件状态下,"凯撒人应被保留在凯撒人,上帝则被保留在上帝的位置"。 (笑)所以我也许应该继续用 C 语言为我们喜爱的 MSP 编码。 可能在稍后的某个时候、情况会发生变化。 再次感谢。 圣诞快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia 不是很像 Python、而是 Arduino、支持 MSP432 Launchpad:
    Energia.nu/.../