This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:驱动程序签名-冲突

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757343/msp430f5659-driver-signing---conflicts

器件型号:MSP430F5659

尊敬的 TI 团队:

当前 TI 驱动程序详细信息:

电流 VID = 0x2047 (TI)
电流 PID = 0x0200 (TI)

要求:

我们需要将驱动程序名称从 TI_MSP430_USB 更改为 XXX_USB_device。 因此、如果我们单独更改 PID 而不是使用 VID 共享程序更改 VID、则 VID 将为2047 (与 TI 相同)、PID 将更改(xxxx)。 如果我的理解有误、请予以更正。

当我们使用固件升级工具升级固件时,它会检查 VID 和 PID。[请参考所附图像]。                                                                                   因此、请澄清更改 PID。 是否可以使用固件升级工具?

此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0200是内部 BSL 的 PID。

    如果要更改 BSL 的 PID、则必须刷写自定义 BSL 并更改固件升级工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的更新。
    请阐明以下驱动程序签名要点

    1. TI VID 的共享计划:

    A)如果我们要参加 VID 的共享计划、TI 将仅更改 PID 并签署驱动程序、然后向我们提供所需的名称更改?
    我们不必对 Microsoft 做任何事情我们可以直接使用它吗?

    TI 在这里对1.a 的答复)-

    b)如果我们要参加 VID 的共享计划、TI 将仅更改 PID、不签署驱动程序、然后提供我们所需的名称更改?
    我们必须向 Microsoft 签名该驱动程序、然后才能开始使用它?

    TI 对1.b 的响应)-


    C)如果我们要参加 VID 的共享计划、如果 TI 可以提供带 PID 更改的带签名驱动程序、那么 TI 为我们签署驱动程序需要花费多少成本?

    TI 在这里对1.c 的响应)-

    请优先回答。

    谢谢、此致
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    即使客户是 VID 共享计划的一部分、TI 也无权签署驾驶员或认证其客户产品。

    您可以通过 VID 共享程序获取自己的 PID。 可以使用 MSP430描述符工具更新您需要的 PID 和名称更改。 然后、描述符工具将创建一个未签名的驱动程序供您使用。

    要获取新 VID/PID 的已签名驱动程序、您必须通过 Microsoft。 另外、请注意 VID 共享表底部列出的免责声明。

    此致、
    Arthi