This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:driverlib ADC.h 通道映射错误?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758802/ccs-msp430fr2311-driverlib-adc-h-channel-mapping-error

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

我认为 adc.h 的 driverlib 中存在错误 通道映射与 www.ti.com/.../msp430fr2311.pdf 中的表6-16不匹配

我正在尝试使用 A1 (P1.1)作为模拟输入、因此我正在尝试弄清楚要使用的是什么。  我假设映射不正确、我应该使用 ADC_INPUT_VEREF_P、因为它映射到 ADCINCH_1

//
//
//以下是可传递到 inputSourceSelect
//函数参数的值:adc_configureMemory()。
////
*****************
#define ADC_INPUT_VEREF_N (ADCINCH_0)
#define ADC_INPUT_VEREF_P (ADCINCH_1)
#define ADC_INPUT_A2 (ADCINCH_2)
#define ADC_INPUT_A3 (ADCINCH_3)
#define ADC_INPUT_A4 (ADCINCH_4)
#define ADC_INPUT_A5 (ADCINCH_5)
#define ADC_INPUT_A6 (ADCINCH_6)
#define ADC_INPUT_A7 (ADCINCH_7)
#define ADC_INPUT_A8 (ADCINCH_8)
#define ADC_INPUT_A9 (ADCINCH_9)
#define ADC_INPUT_TEMPSENSOR (ADCINCH_12)
#define ADC_INPUT_REFVOLTAGE (ADCINCH_13)
#define ADC_INPUT_DVSS (ADCINCH_14)
#define ADC_INPUT_DVCC (ADCINCH_15)

//********* 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论! 我将查看详细信息并稍后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已检查并同意您的意见。 我已经记录了您的意见、并将在下一版本中进行更新