This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:Eagle CAD 器件封装

Guru**** 2551380 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757858/msp430fr6047-eagle-cad-part-footprint

器件型号:MSP430FR6047
在哪里可以找到适用于 msp430fr6047微控制器的 Eagle PCB 布局程序的 CAD 尺寸?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    如果我们有 CAD 封装、它应该会显示在 TI.com 页面中。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我开始查看 TI.com 页面。 我找不到任何东西。 如果它在该页面上、为什么不只附加链接?? 或者说我们没有针对 Eagle Software 的任何封装。 这将比您提供的答案更有帮助。 如今、随着信息在网络上传播、人们不容易找到它很多次。 这就是我与你联系的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、
    很抱歉。 我尝试在我们的资源中找到它、但失败了。 还有什么可以为你效劳的?

    此致、
    现金 Hao