This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何将 MCU 从睡眠模式唤醒?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755624/msp432e401y-how-to-wake-up-the-mcu-from-sleep-mode

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你好!!!

我已经将电路板 MSP432E401Y 编程到睡眠模式、而无需任何唤醒方案或开关或中断。

如何使电路板恢复其工作模式? 如何重新编程?  

谢谢

Bindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试使用 uniflash 时、即使也有相同的错误。
    "连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bindu、

    对于此主题未得到回复、深表歉意。 您是否仍然在访问 MCU 时遇到问题? 如果是、我将尝试重复此问题、并了解如何访问 MCU

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也向我道歉,因为他们的反应太晚了。

    是的,我仍然无法对板进行编程,它仍处于睡眠模式...

    请帮我解决问题。

    谢谢!!

    Bindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bindu、

    您是否尝试解锁 MCU?

    以下用户指南(第5章 MSP432E4 JTAG 接口特定行为)提供了有关如何"解锁" MSP432E4 MCU 的更多详细信息和步骤。 www.ti.com/.../slaa777

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢您的建议,让我试一下,如果我不明白的话,请您回来。

    谢谢,  

    Bindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    非常感谢!!!

    以上建议解决了我的问题、现在电路板工作正常!!