This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:器件不可通过 Energia 编程

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758905/msp-exp430g2et-device-not-programmable-through-energia

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:Energia

每当我尝试在 MSPEXP430G2ET Launch Pad 上加载代码时、都会收到上述错误。 在上述情况下、我刚刚尝试上传了正常的闪烁 LED 示例。 请告诉我问题可能是什么。

谢谢、此致

Muthukumar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、对新 ET Launchpad 的支持只是最近才添加到 Energia 中。  我运行的是最新版本、它为安装了 G2553的 ET 提供了板选项。  所有其他芯片仅显示旧的 Launchpad。  但我没有使用 Energia 进行测试的 ET。  也许其他人可以确认它确实起作用、至少在 G2553中是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthukumar、您好!

    看起来最近添加了对该板的支持。 请参阅以下帖子。

    github.com/.../MSP-EXP430G2ET-Energia