This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:使用 TCXO 为 MCU 计时

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757364/msp430fr6972-using-a-tcxo-to-clock-the-mcu

器件型号:MSP430FR6972

团队、

我们希望将 TCXO 与 MSP430一起使用、以便从另一个器件(LFXT 的 PPM)测量 ACLK。 需要最小偏差为2ppm 或更低的测量值。

1.建议使用哪种类型的 TCXO?

  • 削波正弦波
  • HCMOS
  • LVCMOS
  • 正弦波
  • 方波

  它是削波正弦波还是方波是最佳选择?

2.您能否分享一些如何将 TCXO 连接到 MSP430的电气方案? (因为它只使用一个引脚 HFXIN、对吧?)

3. 您能分享一些代码示例吗?

谢谢你
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当处于旁路模式时、XIN 引脚的行为与数字输入引脚类似(请参阅数据表中表5-5的脚注4)、因此除正弦波之外的任何其他引脚都可以正常工作。

    用户指南的第3.2.3节指出:

    […] 如果 HFXTBYPASS 也被置位、HFXT 被配置为旁路模式运行、并且与 HFXT 相关的振荡器被断电。 在旁路模式运行中、HFXIN 可接受一个外部方波时钟输入信号、并且 HFXOUT 被配置为一个通用 I/O 与 HFXOUT 相关的 PSEL 位无关。

    HFXOUT 可保持打开。

    要初始化时钟、请使用与19.2 MHz 晶体完全相同的代码、但要设置 HFXTBYPASS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    如果 Clemens 的回答帮助您找到问题的答案、请继续并选择您的问题已解决。

    此致、

    Matt