This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:CCS/MSP430FR2355

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758322/ccs-msp430fr2355-ccs-msp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

我对 msp430fr2355微控制器非常陌生、我想借助 UART 将数据从该微控制器发送到 PC、但我不知道代码或连接。请建议我如何 使用该微控制器将数据发送到 RealTerm。请提供代码及其 硬件连接。没有关于互联网的 MSP430FR2355关于 UART 的文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例集(SLAC740A)可从产品页面上的"工具和软件"选项卡下载。 我建议使用示例 msp430fr235x_euscia0_UART_05.c 开始。 它以4800bps 的速率进行通信、并回传您在 RealTerm 中键入的内容(例如)。

    Resource Explorer 中也提供了这些示例:
    dev.ti.com/.../

    此示例使用 USCI_A0、但 Launchpad 将 USCI_A1用于其应用("反向通道") UART。 您可以尝试更改代码中的所有引用、但如果您刚开始、我不建议尝试。 相反、我建议运行两根跳线:
    1)从 J101上的 RXD 引脚(USB 侧)到 J1上的 P1.6引脚(靠近 Booster Pack 接头的左上角)
    2)从 J101上的 TXD 引脚(USB 侧)到 J1上的 P1.7引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是按你所说的那样尝试的、但我无法在 RealTerm 上写入任何内容。我不知道如何配置 RealTerm、因此请指导我>我缺乏自信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太熟悉 RealTerm、但我希望 Google 能找到一些指导。

    该示例本身不会生成活动、它仅回传您在终端程序中键入的内容。