This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5729:是我的应用的最佳选择吗?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755457/msp430fr5729-best-alternative-for-my-application

器件型号:MSP430FR5729
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

你(们)好。  

需要您在此处提供指导:  

我正在考虑在新项目中使用 MSP430FR5729IRHAT。 这是否仍然是一个好的选择、或者您是否建议了其他东西?

要求:

  • 两个具有 PWM 输出的计时器(PWM 频率为50kHz)。
  • 两个 SPI 接口(一个从器件、一个主器件)。
  • 大约10个 GPIO 引脚(很少有具有中断功能)。
  • 支持3.3V 电源电压。
  • 频率> 8MHz。
  • 首选内部晶振。
  • 闪存存储器至少为16kB (首选 FRAM)、某些 SRAM。

可能是一个2通道 ADC、最小8位。

期待您的评论!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenka、

    MSP430FR5729器件看起来是8MHz 器件。 如果您计划在8MHz 下运行应用、您应该可以、但您没有任何余量。 您似乎希望在您的要求列表中运行频率大于8MHz 的内容。

    有很多器件符合您上面列出的要求、因此我希望您能帮我缩小范围。
    1.价格是否令人担忧?
    2.是否有尺寸要求/偏好?
    3.您能不能简单介绍一下您的应用? 您的系统是否需要任何运算放大器? 如果是、您可能对 MSP430FR2355器件感兴趣。 该器件具有"智能模拟组合"外设、这意味着它在器件中集成了4个可配置运算放大器。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenka、

    您能更详细地介绍一下您的应用吗? 否则、我将关闭该线程。

    谢谢!

    Mitch