This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:使用 msp430fr6047计时器时延迟1秒

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/758385/ccs-evm430-fr6047-delay-of-1-sec-using-timer-of-msp430fr6047

器件型号:EVM430-FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉使用计时器。我确实查看了 TI 提供的示例代码、但我无法使用计时器生成1秒的延迟、因为我可以计数的最大值为65535。

我能否获得一些有关如何使用中断生成 I sec 延迟的帮助?

此致、

Divya Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    您可以使用时钟为32.768kHz 的 RTC 获得1秒延迟。 请参阅示例代码 msp430fr60x7_rtc_01.c。

    圣诞节快乐!

    此致、
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、冬季、

    在示例代码 msp430fr60x7_rtc_01.c 中、LED 每秒连续闪烁一次。

    是否有任何方法、以便 LED 每秒闪烁一次、直到它在一分钟后退出 ISR?

    此致、
    Divya Hari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 ISR 计数到60、然后关闭 IE。 (RTCAIE、也许吧? 我在这里没有该示例的副本。)