This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756851/boostxl-audio-boostxl-audio_recordplayback

器件型号:BOOSTXL-AUDIO
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

我想对 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback 进行修改-是否有其他可用的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dirk

    我认为所有相关文档都应该在网站 BOOSTXL-AUDIO 中。 您希望通过修改硬件获得什么功能?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    感谢您提供此链接。 我发现了一些有关 BOOSTXL-AUDIO 的通信、但我没有找到录音播放程序的详细说明。

    我喜欢使用粒度方法进行一些间距变换。 为此、我必须在一些音频采样后添加一些要调用的附加行、并使用循环缓冲器、添加输出。

    感谢您的任何帮助!

    此致、
    迪尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dirk

    务必使用名为"BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994"的演示。如果您参考此演示、我认为您可以在完成样本时修改数据缓冲区。 顺便说一下、我们将使用 LEA 模块通过粒度方法进行间距变换吗?

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我看到有一个 LEA 模块在某个地方可用、但我仍然不知道它是什么。
    LEA 模块是否包含间距转换?
    它是否可用于 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlaying_MSP430FR5994
    是否有我应该关注的链接?

    感谢您的帮助!

    此致、
    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dirk

    我不知道如何处理间距变换、因此我不知道 LEA 是否可以支持它。
    以下是 LEA 的说明:LEA 是一款数字加速器,可实现一流的超低功耗信号处理和嵌入式数学计算,适用于乘法和累加(MAC)、滤波(FIR 和 IIR)和转换(FFT)等常见操作。 有关支持 LEA 的 API 的完整列表、请参阅下面的 LEA 支持的 API 部分。
    如需更多信息、您可以在此处(www.ti.com/.../msp-dsplib)安装 DSPLIB 、然后转至文件://C:/ti/msp/DSPLib_1_30_00_02/html/usersguide_lea.html

    此致
    Gary