This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:使用 DMA 将外部串行闪存数据(SPI 总线)读取到 DAC

Guru**** 2931790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757442/msp430f6638-read-external-serial-flash-data-spi-bus-to-the-dac-using-dma

器件型号:MSP430F6638

您好!

是否有人会提示或链接到一些示例代码、这些示例代码使用 DMA 将 SPI 闪存中的外部数据读取到 DAC?

非常感谢您的任何帮助或提示!

 此致

Steffen Kristensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steffen,

    只有单独的 DMA、SPI 和 DAC 代码示例。 您可以在 CCS Resource Explorer 中找到它们。

    dev.ti.com/.../

    B.R
    冬季