This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:CCS/MSP430FR2355

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757940/ccs-msp430fr2355-ccs-msp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 msp430fr2355 launchpad、 遇到了与 UART 相关的程序相关的问题-

#define MCLK_FREQ_MHz 8 // MCLK = 8MHz

_DELAY_CYCLLES ((unsigned int) 3000 * MCLK_FREQ_MHz);

//等待 FLL 锁定状态(FLLUNLOCK)保持稳定
//建议等待24个经过分频的 FLL 参考时钟周期

#define MCLK_FREQ_MHz 1 // MCLK = 1MHz

_DELAY_CYCLLES ((unsigned int) 3000 * MCLK_FREQ_MHz);

//等待 FLL 锁定状态(FLLUNLOCK)保持稳定
//建议等待24个经过分频的 FLL 参考时钟周期

 这两种情况下的延迟是什么?我们如何计算这两种情况下的延迟?

即使我们对 MCLK 使用不同的频率、但在上述两种情况下、它如何仅在24个周期内产生相同的延迟。

 

在线查看

 

您收到了 th

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我要将此主题移至器件论坛。 这里的器件专家可以为您提供最佳帮助。 请注意、这是许多人的假日时间、因此可能会延迟响应。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅:
    e2e.ti.com/.../2800473

    或者、我可能(没有)不理解这个问题。