This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:ScanIF 电感器最佳匹配

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756794/msp430fr5989-scanif-inductor-best-match

器件型号:MSP430FR5989

我对电感器和滚轮之间的距离有一些问题。 有时 Scan IF 接口会停止计数。 我的问题很简单、Scan IF 接口应使用哪种电感器。 当然、许多文档都指定了电感器和电容器的确切值以达到要求的频率、但我感觉 我需要特殊的定制形状电感器、例如从顶部的开芯。 我在项目电感器中使用的电感器的形状与下图类似

 TI 建议 在 Scan IF 接口电路中使用哪种电感器模型? 请与官方经销商分享您的电感器模型。 可能会有一些提示来增加 距离。 我的电流距离大约为6mm。 我不希望距离过大、比如10毫米或更长、但只希望工作6毫米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Michal

    我们使用 22R224C 进行了距离为6mm 的测试

    您可以尝试该线圈。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gary、

    我检查它并告知您。

    是否存在 SMD 等效器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Michal

    可能有 SMD、但我们以前没有对此进行测试。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果 Scan 正常工作、您的最大距离是多少?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Michal

    它大约为10mm

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary