This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:启用加密块

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757339/msp430fr6820-enable-encryption-block

器件型号:MSP430FR6820

您好!

最近更改了日本的出口法律,以确认   是否可以通过附加程序在装运后启用芯片中的加密功能,该功能由工厂设置禁用。

我认为 MSP430FR6820IPMR 没有 AES 功能,但可能 已禁用功能块 ,这与上述情况类似。

您能否确认 MSP430FR6820IPMR 是否具有从未 以任何方式启用的 AES 功能块?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Akihiko

    我稍后将与设计团队核实并向您提供反馈

    此致
    Gary