This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5171:470pF 的 VCORE

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757094/msp430f5171-vcore-with-470pf

器件型号:MSP430F5171

大家好、

我在生产(生产60ku)和焊接470pF 方面犯了错误、而不是按照数据表中的建议焊接470nF。

原因是什么? 可能需要进行热测试和冷测试、以查看电流是否没有延长?

您建议做什么? 如果没有您的任何回答、我不想替换电容器的所有数量。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    如果 VCORE 引脚上没有适当的电容值、我们无论如何都无法保证芯片的性能。 由于此选择小于建议值、因此我的意见是您会看到不稳定的内核电压。 这可能会导致温度/电压/环境中出现任何数量的问题。